DOCA0270IT-01

Aggiornamento del firmware sul bus coupler

Utilizzare questa procedura per aggiornare il firmware sul bus coupler usando una scheda micro SD.

NOTA: Consultare le note sulle release per verificare la compatibilità del nuovo firmware con le librerie dei blocchi di funzione esistenti o le configurazioni DTM. Per ulteriori aggiornamenti del firmware, potrebbe essere necessario aggiornare la configurazione e aggiornare il DTM dal sito Web Schneider Electric.
  1. Scaricare il firmware sul PC locale. Il firmware viene fornito come file .SEDP.

  2. Inserire la scheda micro SD nel PC in uso.

  3. Creare una nuova cartella sulla scheda micro SD denominata update. Aprire la cartella update.

  4. All'interno della cartella update, creare una nuova cartella denominata dlvpkg. Aprire la cartella dlvpkg.

  5. Trasferire il file .SEDP dal PC al seguente percorso della scheda micro SD:


    update/dlvpkg/xxxxxxx.SEDP
  6. Rimuovere la scheda micro SD dal PC e inserirla nel bus coupler.

    Il bus coupler avvia l'aggiornamento del firmware e si riavvia automaticamente in circa due minuti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?