DOCA0270IT-01

Utensili necessari

La tabella seguente elenca gli utensili necessari per l'installazione di TeSys island .

Utensili necessari

Utensile Dimensioni
Chiave dinamometrica 6 mm a testa piatta
Chiave dinamometrica Testa a croce n. 2
Chiave dinamometrica esagonale 4 mm esagonale

È inoltre necessaria la documentazione seguente:

  • Distinta base

  • Topologia dell'isola: l'ordine in cui i moduli di TeSys island devono essere installati su TeSys island

Verificare che i moduli ricevuti corrispondano alla distinta base e alla topologia di TeSys island prima di iniziare l'installazione. I moduli di TeSys island devono essere installati secondo un ordine specifico sull'isola. Se la disposizione fisica dei moduli su TeSys island non corrisponde alla topologia configurata, TeSys island non funzionerà correttamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?