DOCA0270PTBR-01

Exemplos de desclassificação

Exemplo 1 – Desclassificação necessária

Carga nominal

8 A

Fator de desclassificação: temperatura dentro do gabinete em 60 °C (140 °F)

1,20

Carga nominal máxima da partida TPRST009

9 A

8 A * 1,20 = 9,60 A

Uma vez que 9,60 A é maior do que a carga nominal máxima de 9 A, a desclassificação é necessária. Substitua a referência TPRST009 pela TPRST025 com uma carga nominal máxima de 25 A.

Exemplo 2 – Desclassificação não é necessária

Carga nominal

6 A

Fator de desclassificação: temperatura dentro do gabinete em 60 °C (140 °F) + montagem vertical

1,2 + (1,2 x 20%) = 1,44

Carga nominal máxima de TPRST009

9 A

6 A * 1,44 = 8,64 A

Uma vez que 8,64 A é menor do que a carga nominal máxima de 9 A, a desclassificação não é necessária. A referência TPRST009 é apropriada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?