DOCA0270ES-01

Aplicar alimentación de red

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Use únicamente la tensión indicada al usar el equipo y cualquier otro producto asociado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Aplicar alimentación de red

Paso

Acción

1

Lea y comprenda todas las instrucciones de Precauciones.

2

Conecte la red de suministro eléctrico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?