DOCA0270ES-01

Formato de registro de auditoría

  • TeSys island asigna a la marca de tiempo del registro de auditoría el siguiente formato:

    AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm

    Ejemplo: 2018-01-02T15:02:59,980

  • TeSys island asigna al origen del registro de auditoría el siguiente formato, siendo los valores válidos los definidos a continuación:

    <<dirección IP de origen>>,<<tipo de herramienta>>,<<nombre de usuario>>

NOTA: Si no se conoce la dirección IP de origen, se sustituye por un guion (-).

Los valores válidos para << tipo de herramienta>> son

  • DTM

  • OMT

  • otro

Los valores válidos para << nombre de usuario>> son

  • el nombre de usuario para el tipo de herramienta OMT

  • un guion (-) para el tipo de herramienta MDT y otro

Ejemplos:

  • 192.168.100.1,OMT,Bob

  • 192.168.0.1,DTM,-

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?