DOCA0270ES-01

Acoplador de bus con módulos de E/S y módulos de interfaz de tensión

NOTA: Los acopladores de bus TPRBCEIP y TPRBCPFN tienen tres puertos RJ45 cada uno. El acoplador de bus TPRBCPFB solo tiene un puerto RJ45.

Cableado

Leyenda

BC

Acoplador de bus (TPRBCEIP)

AIOM

Módulo de E/S analógicas

DIOM

Módulo de E/S digitales

VIM

Módulo de interfaz de tensión

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?