DOCA0270ES-01

Funcionalidad de derivación

La funcionalidad de derivación está incluida en determinados Avatares de carga y aplicación. Esta funcionalidad permite al usuario saltarse manualmente los disparos de los Avatares detectados y continuar la operación. El conmutador de derivación está conectado a un puerto en un módulo I/O digital que se incluye como parte del Avatar. Cuando el conmutador de derivación se ajusta en la posición Conectada, la función de derivación anula todos los disparos detectados hasta que el usuario vuelve a colocar el conmutador en la posición Desconectada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?