DOCA0270ES-01

Cambie la contraseña

Para cambiar la contraseña en la OMT, realice los siguientes pasos:

  1. Haga clic en el enlace Hola (enlace de usuario) en la parte superior del panel principal de la OMT.

    Resultado: Se abre la ventana PREFERENCIAS DE USUARIO y AJUSTES DE LA CUENTA.

    Preferencias del usuario

  2. En la sección AJUSTES DE LA CUENTA, haga clic en Cambiar contraseña.

  3. Especifique la contraseña actual.

  4. Especifique la nueva contraseña dos veces.

  5. Haga clic en Enviar.

NOTA: Las contraseñas deben tener un mínimo de 10 caracteres, siendo al menos uno de ellos un carácter alfabético y otro numérico.

Cambie la contraseña

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?