Conexión a TeSys island con el software SoMove
Realice los pasos de la siguiente tabla la primera vez que se conecte a TeSys island con un PC en el que se ejecute el software SoMove y el TeSys island DTM. SoMove es una aplicación de Microsoft® Windows® que utiliza tecnología abierta FDT/DTM. SoMove contiene DTM para diferentes dispositivos. El TeSys island DTM habilita la configuración, supervisión, control y personalización de las funciones de TeSys island .
Conecte a la TeSys island con el software SoMove
|
Paso |
Acción |
|
|---|---|---|
|
1 |
Compruebe los indicadores LED del acoplador de bus y verifique que se recibe alimentación. Compruebe que el LED PWR, que indica la fuente de alimentación y el estado del sistema, esté en verde constante y que el LED MS, que indica el estado del acoplador de bus, parpadee en verde. |
|
|
2 |
Conecte un PC, con el software SoMove y TeSys island DTM instalados, en el puerto de servicio del acoplador de bus utilizando un cable RJ45. |
|
|
3 |
Inicie el software SoMove en el PC. |
|
|
4 |
Haga clic en el botón Conectar en la pantalla Inicio para establecer la comunicación. |
|