Conexión de la tablet y utilización de la OMT
La sección explica cómo conectar la tablet al acoplador de bus TeSys island . Para llevar a cabo este procedimiento, la isla deberá estar presente en la red y poder comunicarse con la tablet mediante una conexión inalámbrica o cableada.
Una vez establecida la conexión al acoplador de bus, puede acceder a OMT.
Realice los siguientes pasos para conectar la tablet a la OMT:
-
Introduzca la dirección (formato: https://xxx.xxx.xxx.xxx) del acoplador de bus en el navegador web de su tablet para acceder a la OMT que se está ejecutando en el acoplador de bus.
NOTA: Los navegadores recomendados son Chrome o Safari. -
Si se le dirige a la página, "Su conexión no es privada":
-
Haga clic en el botón Avanzado.
-
Haga clic en el enlace Continuar a xxx.xxx.xxx.xxx (no es seguro) para continuar.
Resultado: La pantalla de inicio de sesión de la OMT se muestra en la pantalla.
-
-
Cuando se conecte por primera vez, introduzca
admin
como nombre de usuario yschneider18
como contraseña. -
Haga clic en Inicio de sesión.
Resultado: Se le pedirá que cambie la contraseña.
-
Especifique
schneider18
como la contraseña actual. -
Introduzca su nueva contraseña dos veces y haga clic Enviar.
NOTA: Las contraseñas deben tener un mínimo de 10 caracteres, siendo al menos uno de ellos un carácter alfabético y otro numérico.
Una vez que haya iniciado sesión, el Cuadro de control se mostrará en la pantalla de inicio de la OMT. Si no tiene permiso para acceder al CUADRO DE CONTROL, se mostrará la ventana Vista de Avatar en la pantalla de la OMT. El nombre de la TeSys island conectada se muestra en la parte superior del encabezado de estado. Asimismo, se muestran la fecha, la hora y el tipo de control que se haya concedido. Consulte Tipo de control.
Tipo de control
CONTROL TOTAL |
Este tipo de acceso se concede al primer usuario que inicia sesión en la TeSys island . Este usuario tiene el control total del sistema. |
SOLO LECTURA |
Este tipo de acceso se concede a los demás usuarios que inicien sesión en el sistema mientras otro usuario está conectado con un acceso de CONTROL TOTAL. A estos usuarios adicionales se les concede un acceso de solo lectura, ya que solo puede haber un usuario con control total al mismo tiempo. |
En la pantalla de inicio de la OMT se muestra la información siguiente:
-
El número de alarmas críticas y no críticas.
-
Un indicador parpadea en rojo cuando está activado el modo de prueba o el modo forzado.
-
El mensaje Hola, que confirma que se ha iniciado sesión en el sistema.
-
La opción de cerrar la sesión de la OMT.
-
Un signo de interrogación (?) en el que puede hacer clic para obtener ayuda.
La pantalla de inicio de la OMT proporciona acceso a una variedad de paneles orientados a tareas. Seleccione el panel deseado haciendo clic en el botón correspondiente del lado izquierdo de la pantalla:
- Cuadro de control (
consulte la sección Cuadro de control)
- Vista de Avatar (
consulte la sección Panel Vista de Avatar)
- Vista de la isla (
consulte la sección Panel Vista de la isla)
- Diagnóstico (
consulte la sección Panel Diagnóstico)
- Supervisión de energía (
consulte la sección Panel Supervisión de energía)
- Configuración (
consulte la sección Panel Configuración)
- Opciones de administración (
consulte la sección Panel Opciones de administración)