DOCA0270ES-01

Conexión con el DTM de TeSys™ island

Puede conectarse a TeSys island usando la dirección IP IPv4 predeterminada en el acoplador de bus con el software SoMove que ejecuta el TeSys island DTM. El PC deberá encontrarse en la misma subred que la dirección IPv4 predeterminada del acoplador de bus. El modo de direccionamiento predeterminado de la TeSys island es DHCP. Cuando se encuentra en modo DHCP, es posible conectar con la isla utilizando la dirección IP predeterminada 10.10.0.1 y la máscara de subred 255.0.0.0.

Avance hasta el procedimiento Conexión a TeSys island con el software SoMove para utilizar el TeSys island DTM.

Si prefiere conectar con la TeSys island utilizando la OMT, proceda a conectar siguiendo el procedimiento indicado en la OMT.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?