DOCA0270ES-01

Supervisión de corriente

La función Supervisión de corriente proporciona información sobre la corriente media y por fase en el nivel de los Avatares de TeSys™. Además, permite detectar la corriente máxima registrada desde el último rearme junto con la marca de tiempo asociada. La corriente media está disponible en el bloque de función Control de cada Avatar, y el bloque de función Diagnóstico proporciona información adicional.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?