DOCA0270ES-01

Panel Supervisión de energía

En el panel Supervisión de energía, puede acceder a la supervisión de tensión, la supervisión de potencia y la supervisión de energía del sistema y para cada Avatar de TeSys™.

La supervisión de la tensión solo está disponible para el Avatar del sistema. Para los Avatares, el tiempo de uso está disponible para la energía activa y la energía reactiva para un máximo de cuatro canales.

  1. Haga clic en el panel Supervisión de energía.

  2. Seleccione el Avatar.

En este panel, también puede restablecer cualquiera de los contadores de supervisión haciendo clic en Restablecer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?