DOCA0270ES-01

Topología de red Ethernet

TeSys island puede utilizarse en una topología de estrella o anillo y admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), un protocolo de red que crea una topología lógica sin bucles para redes Ethernet. RSTP está activado por defecto en el avatar del sistema.

NOTA: Es necesario conectar conmutadores gestionados externamente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?