DOCA0270ES-01

Salir de la modalidad de forzado

Una vez que se hayan completado las actividades de la modalidad de forzado, deberá salir manualmente de ella para devolver la isla al estado operativo:

  1. Haga clic en el panel Vista de diagnóstico.

  2. Haga clic en el botón Salir de la modalidad de forzado.

    Salir de la modalidad de forzado

  3. Aparece una ventana emergente. Para confirmar que desea salir de la modalidad de forzado, haga clic en Sí.

Confirmación para salir de la modalidad de forzado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?