DOCA0270ES-01

Lista de direcciones IP permitidas

Lista de direcciones IP permitidas permite configurar una lista de control de acceso (ACL) de direcciones IP a las que se permite comunicar con el acoplador de bus.

Para habilitar y establecer los ajustes de Lista de direcciones IP permitidas, proceda de la siguiente manera:

  1. En el panel Opciones de administración, haga clic en la flecha para ampliar la sección Lista de direcciones IP permitidas.

  2. Cambien el ajuste Listado de direcciones IP permitidas a Habilitar.

  3. Haga clic en el signo de más para añadir una nueva dirección IP.

  4. Introduzca la dirección IP y la Netmask (Máscara de red)

  5. Haga clic en Guardar.

Lista de direcciones IP permitidas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?