DOCA0270ES-01

Verificación de la instalación

Una vez que haya montado todos los módulos de la TeSys island en el carril DIN mediante la topología de la TeSys island , verifique que cada módulo se encuentre en la ubicación y secuencia adecuadas en la TeSys island . Si algún módulo se encuentra colocado incorrectamente en la TeSys island , retire los módulos del carril DIN e instálelos en la ubicación adecuada siguiendo los procedimientos de instalación.

Una vez que haya comprobado que los módulos se encuentran en la ubicación correcta, instale una abrazadera de cierre de bloque de terminales de tipo ABB8P35 o equivalente (A)

  • a la izquierda del acoplador de bus y a la derecha del último módulo de la isla si está montando el TeSys island horizontalmente, o

  • por debajo del acoplador de bus y por encima del último módulo en el TeSys island si va a montar el TeSys island verticalmente.

Las abrazaderas de cierre ayudan a minimizar el movimiento y mejoran las características de impacto y vibración de la TeSys island .

Abrazadera de cierre con orientación horizontal

Abrazadera de cierre con orientación vertical

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?