Instalación del bloque de cortocircuito LAD9P3 (arrancadores de 9-38 A en avatares Y/D)
Los accesorios del kit LAD9R1, junto con el enlace para conexión LAD9P3, se utilizan para unir arrancadores de 9-38 A (tamaños 1 y 2) para Avatares de estrella/triángulo. Para instalar los accesorios, realice los pasos que se muestran en la siguiente tabla y consulte la sección Instalación del enlace para conexión LAD9P3.
Procedimiento de instalación del LAD9P3
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En el arrancador que va a montarse en la parte izquierda, extraiga la pequeña pieza de plástico que se encuentra cerca de la parte media del lateral derecho utilizando un destornillador plano. La cubierta de plástico está oculta bajo una etiqueta en el lateral del arrancador. No extraiga la cubierta de plástico del lateral izquierdo del arrancador. |
|
En el arrancador que va a montarse en la parte derecha, extraiga la pequeña pieza de plástico que se encuentra cerca de la parte media del arrancador situado a la izquierda utilizando un destornillador plano. La cubierta de plástico está oculta bajo una etiqueta en el lateral del arrancador. No quite la cubierta de plástico del lado derecho del arrancador. |
|
|
2 |
Instale el enclavamiento mecánico LAD9V2 en la apertura del arrancador de la izquierda. Oirá un clic una vez que se haya realizado la conexión. |
|
3 |
Acople el arrancador situado a la derecha del enclavamiento mecánico. Oirá un clic una vez que se haya realizado la conexión. |
|
4 |
Fije la grapa de montaje en la parte posterior de los arrancadores. Inserte la parte superior de la grapa en los arrancadores y, a continuación, empuje hacia abajo para insertar y fijar la parte inferior de la misma. |
|
5 |
Instale el enlace para conexión LAD9P3 en la parte superior del arrancador de la izquierda. Este es el arrancador de estrella. |
|
6 |
Instale el enlace de inversión LAD9V6 en la parte inferior de los arrancadores. |
Para separar los arrancadores y extraer los accesorios, realice los pasos que se muestran en la siguiente tabla y consulte la sección Instalación del enlace para conexión LAD9P3.
Procedimiento de extracción del LAD9P3
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Si se han conectado los cables planos, desconéctelos de los módulos antes de extraer los accesorios. |
|
2 |
Afloje completamente los tornillos de las bornas de los arrancadores. |
|
3 |
Extraiga el enlace de inversión de la parte inferior de los arrancadores. |
|
4 |
Retire el bloque de cortocircuito del arrancador superior izquierdo. |
|
5 |
Extraiga la grapa de montaje en la parte posterior de los arrancadores. |
|
6 |
Utilice un destornillador plano para separar los dos arrancadores. |
|
7 |
Utilice un destornillador plano para extraer el enclavamiento mecánico de los arrancadores. |