DOCA0270ES-01

Anulación de modo manual

El control operativo proviene de un módulo de E/S digital en el avatar que anula la selección de la configuración del modo de control remoto o del modo de control autónomo. Esto permite al Avatar asumir el control operativo del comando local, como si estuviera configurado para el modo de control local. Cuando se activa la anulación de modo manual, es necesario satisfacer las condiciones de la entrada de control PV.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?