DOCA0270ES-01

Especificaciones técnicas

TeSys island Especificaciones

Anchura hasta 112,5 cm
Módulos hasta 20 módulos, excluyendo el acoplador de bus y los módulos de interfaz de tensión
Solo bus de campo PROFIBUS: Límite de tamaño de datos cíclicos Tamaño máximo posible de 240 bytes
Control del consumo de energía por sistema 3 A o 72 W máximo
Intensidad de carga máxima por arrancador 80 A, 37 kW (50 hp), máximo
Tiempo de actualización de datos internos 10 ms
Montaje Carril DIN metálico, horizontal o vertical
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?