DOCA0270ES-01

Tarjeta micro SD

Los acopladores de bus TeSys island incorporan una ranura para tarjeta micro-SD. TeSys island conserva archivos en la tarjeta micro SD para la función de reemplazo rápido de dispositivos (FDR), así como una copia de seguridad de software/firmware del dispositivo y archivos de registro.

NOTA: Tamaños de tarjeta micro SD recomendados para el acoplador de bus TeSys island de 4 GB, 8 GB, 16 GB y 32 GB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?