DOCA0270ES-01

Orientación de la isla

Es posible montar TeSys island horizontalmente sin disminuir su capacidad. TeSys island también puede montarse verticalmente con una reducción del 20 %. La anchura máxima del TeSys island es de 112,5 cm desde el borde inferior izquierdo del acoplador de bus al borde derecho del último módulo en TeSys island . Consulte las figuras siguientes.

  • Montaje horizontal: El acoplador de bus (A) debe ser el componente que se encuentre más a la izquierda en TeSys island .

  • Montaje vertical: El acoplador de bus (A) debe ser el componente que se encuentre más abajo en TeSys island .

Acoplador de bus en orientación horizontal

Acoplador de bus en orientación vertical

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?