Entradas de control PV configurables
Las entradas de control PV le permiten seleccionar:
-
una fuente de entrada de control PV (entrada PV, conmutador PV) de las entradas y conmutadores PV configurados para el avatar
-
la lógica de control PV (positiva, negativa) de cada fuente de entrada que determina cómo funcionará la bomba
Las entradas de control PV configuradas con una fuente de entrada PV analógica cuentan además con un porcentaje de histéresis de control PV configurable que se puede establecer.
Por ejemplo, si el nivel de entrada de control está establecido en 10 °C con una histéresis de control PV del 10%, se produciría un cambio en el comando de la bomba:
-
al sobrepasar los 9 °C en el sentido de descenso de la temperatura
-
al sobrepasar los 11 °C en el sentido de aumento de la temperatura
Si se actualiza el ajuste de la histéresis de control PV de una entrada de control PV mientras el sistema está en funcionamiento, a fin de evitar un comportamiento inesperado, el estado de la entrada de control PV no cambia inmediatamente. La entrada de control PV cambia su estado cuando el valor de la entrada sobrepasa el umbral actualizado en el sentido correspondiente.
Los ajustes de la lógica de control PV configurable correspondiente a la lógica positiva y negativa de las entradas de control PV son los siguientes:
-
Lógica positiva: la entrada de control PV proporciona un comando En Marcha al avatar cuando la entrada PV asociada está por encima del nivel de control PV (con histéresis) o el conmutador PV asociado tiene un valor lógico alto (es decir, 11 °C). La entrada de control PV proporciona un comando de Parada al avatar cuando la entrada PV asociada está por debajo del nivel de control PV (con histéresis) o el conmutador PV asociado tiene un valor lógico bajo (es decir, 11 °C).
-
Lógica negativa: la lógica está invertida en comparación con la configuración de la lógica positiva. la entrada de control PV proporciona un comando En marcha al avatar cuando la entrada PV asociada está por debajo del nivel de control PV (con histéresis) o el conmutador PV asociado tiene un valor lógico bajo (es decir, 11 °C). la entrada de control PV proporciona un comando En Parada al avatar cuando la entrada PV asociada está por encima del nivel de control PV (con histéresis) o el conmutador PV asociado tiene un valor lógico alto (es decir, 9 °C).
La configuración del modo de control PV determina si la bomba funciona con arreglo a un control PV separado o combinado.
-
Control separado: si cualquiera de los estados de las entradas de control PV están activados, la entrada de control PV proporciona un comando En marcha al avatar .
-
Combinado: las dos entradas de control PV basadas en la lógica de control PV, la histéresis de control PV y los ajustes de nivel de control PV deben proporcionar un comando En marcha al avatar .