DOCA0270ES-01

Realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica

El sistema TeSys island se puede restablecer a los ajustes de fábrica, regresando el acoplador de bus a sus condiciones originales. Esto es útil, por ejemplo, para acceder rápidamente al modo de prueba al construir o modificar una isla.

TeSys island acepta un comando de restablecimiento de los ajustes de fábrica desde la herramienta digital (TeSys island DTM o OMT) con control exclusivo cuando el sistema está en modo preoperativo, modo de prueba o el estado del evento es leve.

Al recibir un comando de restablecimiento de los ajustes de fábrica, TeSys island

  1. Borra los archivos siguientes:

    • archivos de contexto del sistema (activos, pendientes y SDP si están presentes)

    • Archivos SEDP (incluidos los activos, pendientes o que necesitan actualizarse)

    • Archivo de usuarios

  2. Se reinicia automáticamente

NOTA:
  • Cuando se elimina el archivo de usuario, se eliminan los usuarios añadidos. Además, la gestión de grupos y la contraseña administrativa se restablecen a los valores predeterminados.

  • Un comando de restablecimiento de los ajustes de fábrica no elimina los archivos de registro.

Uso de la OMT de TeSys island

Para realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica utilizando laTeSys island DTM, siga los pasos siguientes:

  1. En el TeSys island DTM, seleccione Dispositivo > Restablecimiento de los ajustes de fábrica.

  2. Haga clic en Aceptar para llevar a cabo el restablecimiento de fábrica.

    • La isla inicia el procedimiento de restablecimiento.

    • El LED PWR del acoplador de bus está en amarillo.

    • Los indicadores LED del resto de módulos parpadean en verde.

Uso de la OMT de TeSys island

Para realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica utilizando la OMT, siga los pasos siguientes:

  1. Haga clic en el panel Opciones de administración.

  2. Amplíe la sección Configuración del sistema.

  3. Haga clic en el botón Restaurar valores predeterminados.

  4. Haga clic en Aceptar para llevar a cabo el restablecimiento de fábrica.

  • La isla inicia el procedimiento de restablecimiento.

  • El LED PWR del acoplador de bus está en amarillo.

  • Los indicadores LED del resto de módulos parpadean en verde.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?