DOCA0270ES-01

Eventos de corte de suministro eléctrico

TeSys island registra los siguientes eventos de corte de suministro eléctrico:

  • TeSys island registra los eventos de corte de suministro eléctrico, con una definición detallada de la descripción del evento en las especificaciones del acoplador de bus.

  • Tensión de alimentación insuficiente - Cuando ocurre este evento, ningún módulo de TeSys island tendrá alimentación, excepto el módulo del acoplador de bus. Este evento se producirá cuando la tensión de alimentación sea inferior a 20,7 V.

  • Suministro insuficiente para el comando de cierre de los arrancadores.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?