DOCA0270ES-01

Apagado de la isla

Para desactivar el módulo de interfaz de bus:

  1. Desconecte la alimentación aguas arriba de la isla quitando la conexión de 24 V al módulo de interfaz de bus.

  2. Verifique que el LED PWR del módulo de interfaz de bus esté apagados.

Cuando el módulo de interfaz de bus se desconecta, sucede lo siguiente:

  • Todos los módulos de potencia (arrancadores estándar, arrancadores SIL* y módulos de interfaz de potencia) y módulos de E/S entran en el estado de retorno del dispositivo

  • Todos los módulos se desconectan

  • Todos los contactores se abren

  • Todas las salidas de los módulos de E/S se establecen en cero

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?