DOCA0270ES-01

Encendido de la isla

Para encender la isla:

  1. Alimente el módulo de interfaz de bus con 24 V.

    La isla entra en fase preoperacional. En cuanto finalice el proceso de arranque y se hayan aplicado todas las opciones de configuración, la isla se pondrá en estado operativo.

    NOTA: Puede entrar y salir de la modalidad de prueba utilizando las herramientas digitales durante los estados preoperacional y operativo.
  2. Verifique que el LED PWR esté iluminado y que muestre un color verde fijo, lo que indica que la alimentación está conectada y que la isla está operativa.

Módulo de interfaz de bus EtherNet/IP™

 

Módulo de interfaz de bus PROFINET®

 

Módulo de interfaz de bus PROFIBUS®

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?