DOCA0270ES-01

Herramientas necesarias

La siguiente tabla relaciona las herramientas necesarias para instalar TeSys island .

Herramientas necesarias

Herramienta Tamaño
Destornillador dinamométrico plano de 6 mm
Destornillador dinamométrico de estrella n.º 2
Llave Allen dinamométrica hexagonal de 4 mm

Además, necesitará la siguiente documentación:

  • Lista de materiales

  • Topología de isla: el orden en que los módulos de TeSys island deben instalarse en TeSys island

Verifique que los módulos que ha recibido coincidan con los indicados en la lista de materiales y compruebe la topología de la TeSys island antes de comenzar la instalación isla. Los módulos TeSys island deben instalarse en la isla siguiendo un orden específico. Si la disposición física de los módulos en la TeSys island no coincide con la topología configurada, la TeSys island no funcionará correctamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?