DOCA0270ES-01

Modo de prueba

En el modo de prueba, la Herramienta de funcionamiento y mantenimiento (OMT) puede controlar directamente los módulos de alimentación y los módulos de E/S digitales. Puede entrar y salir del modo de prueba durante los estados preoperativo y operativo. En modo de prueba, el único TeSys avatar activado es el sistema avatar .

NOTA: Una vez que se hayan completado las actividades del modo de prueba, deberá salir manualmente de él para devolver la isla al estado operativo.

Para acceder al modo de prueba:

  1. En Comando de prueba, haga clic en el comando Cerrar o Abrir.

  2. Haga clic en Aceptar en la ventana emergente de confirmación para ejecutar el comando de prueba. Esta acción cierra o abre el contactor o la entrada del dispositivo.

    Confirmación para ejecutar comando de prueba

  • Puede hacer clic en cualquier dispositivo de la topología de la isla para ejecutar un comando de prueba.

  • Cuando haya probado todos los dispositivos, deberá salir manualmente del modo de prueba.

NOTA: Para salir del modo de prueba, consulte Salir del modo de prueba.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?