DOCA0270ES-01

Consideraciones térmicas

Las siguientes tablas enumeran los valores máximos de disipación térmica para planificar su sistema de enfriamiento de la TeSys island . Los valores asumen tensión de bus máxima, tensión de campo máxima e intensidades de carga máxima. Los valores típicos suelen ser inferiores.

Valores máximos de disipación térmica: Módulos de interfaz de alimentación y arrancadores

Tipo de módulo

Número de referencia

Disipación térmica máxima @ CA3
(W)

Disipación térmica máxima @ CA1
(W)

Arrancadores estándar

TPRST009

3,5

5,1

TPRST025

6,6

8,3

TPRST038

11,8

12,8

TPRST065

20,3

30,5

TPRST080

30,5

30,5

SIL* Arrancadores

TPRSS009

3,5

5,1

TPRSS025

6,6

8,3

TPRSS038

11,8

12,8

TPRSS065

20,3

30,5

TPRSS080

30,5

30,5

Módulos de interfaz de alimentación

TPRPM009

0,6

1,3

TPRPM038

0,9

1,0

TPRPM080

2,3

2,3

Valores máximos de disipación térmica: Acoplador de bus, módulo de interfaz SIL, módulo de interfaz de tensión, módulos de E/S

Tipo de módulo

Número de referencia

Disipación
térmica máxima (W)

Acoplador de bus

TPRBCEIP

5,00

TPRBCPFN

5,00

TPRBCPFB

5,00

Módulo de interfaz SIL

TPRSM001

1,25

Módulo de interfaz de tensión

TPRVM001

0,20

Módulo de E/S digitales

TPRDG4X2

1,20

Módulo de E/S analógicas

TPRAN2X1

1,70

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?