DOCA0270ES-01

Unidades

Para cambiar las unidades de medida mostradas en la OMT, siga estos pasos:

  1. En la ventana PREFERENCIAS DEL USUARIO, haga clic en UNIDADES.

  2. Cambie las opciones de configuración como desee. Para obtener más información acerca de estos ajustes, consulte la tabla siguiente.

    Configuración de las unidades de medida de la OMT

    Unidad

    Opciones

    Impactos

    Potencia del motor

    kW, hp

    • Potencia activa total instantánea

    • Potencia activa total máxima

    Temperatura

    °C,

    • Tabla de sobrecalentamiento del motor - Estado de disparo

    • Opciones de sobrecalentamiento del motor: Configuración de la protección térmica

    Fecha

    dd/mm/aaaa, mm/dd/aaaa

    • Visualización de la hora del encabezado

    • Pantallas de registros

    • Registros de disparo

    • Valores de los sellos de fecha y hora para la supervisión de la energía, la potencia y la tensión

  3. Haga clic en Guardar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?