DOCA0270ES-01

Actualización del firmware del módulo de interfaz de bus

Utilice este procedimiento para actualizar el firmware del módulo de interfaz de bus por medio de una tarjeta micro SD.

NOTA: Consulte las notas de la versión para confirmar la compatibilidad del firmware nuevo con las bibliotecas de bloques funcionales o configuraciones DTM existentes. Para las actualizaciones de firmware importantes, es posible que necesite actualizar la configuración y actualizar el DTM desde el sitio web de Schneider Electric.
  1. Descárguese el firmware a su PC local. El firmware consta como un archivo .SEDP.

  2. Inserte la tarjeta micro SD en su PC.

  3. Cree una carpeta nueva en la tarjeta micro SD con el nombre update. Abra la carpeta update.

  4. Dentro de la carpeta update, cree una carpeta nueva con el nombre dlvpkg. Abra la carpeta dlvpkg.

  5. Transfiera el archivo .SEDP desde su PC a la ubicación siguiente de la tarjeta micro SD:


    update/dlvpkg/xxxxxxx.SEDP
  6. Saque la tarjeta micro SD del PC e introdúzcala en el módulo de interfaz de bus.

    El módulo de interfaz de bus inicia la actualización del firmware y se reinicia automáticamente en unos dos minutos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?