DOCA0270ES-01

Protección eléctrica

Valores de los ajustes de la protección eléctrica

Nombre del ajuste Rango de valores Valor predeterminado Incremento
Retardo de disparo por corriente a tierra 0,1–1,0 s 1 s 0.1
Nivel de disparo por corriente a tierra

20–100%* FLA

50% 1
Nivel de alarma de corriente a tierra

20–100%* FLA

50% 1
Retardo de disparo por desequilibrio de fase de corriente - Arranque 2–20 s 2 s 0.1
Retardo de disparo por desequilibrio de fase de corriente - En marcha 2–20 s 5 s 0.1
Nivel de disparo por desequilibrio de fase de corriente 10–70% 20% 1
Nivel de alarma de desequilibrio de fase de corriente 10–70% 10% 1
Retardo de disparo por pérdida de fase de corriente 0,1–30 s 3 s 0.1
Nivel de disparo por pérdida de fase de corriente 80% 80%
Secuencia de fase de corriente
  • ABC
  • ACB
ABC
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?