Carga del archivo de proyecto en la isla
El software SoMove , junto con el TeSys island DTM, le permite importar un archivo de proyecto creado con la herramienta Motor Control Configuration. También puede utilizar el software SoMove para crear una nueva TeSys island y generar el archivo de proyecto sin estar conectado a la TeSys island .
Después de crear el archivo de proyecto y encender la isla, puede conectar el PC que ejecuta el software SoMove al puerto de servicio en el acoplador de bus, o puede conectar un Wifer al puerto de servicio y comunicarse mediante Wi-Fi. El TeSys island DTM lleva integrado un mecanismo de escaneado que detecta las TeSys island disponibles en la red. Una vez que haya terminado el escaneado, podrá utilizar el comando Localizar de la herramienta para activar un indicador LED visual en el acoplador de bus en el TeSys island correcto. Una vez conectado a TeSys island , utilice el software SoMove para cargar el archivo de proyecto de TeSys island en el acoplador de bus.
Realice los pasos que se muestran en la siguiente tabla para cargar el archivo de proyecto.
Cargar el archivo de proyecto en la isla
|
Paso |
Acción |
|
|---|---|---|
|
1 |
Inicie el software SoMove . |
|
|
2 |
Conecte con la TeSys island . |
|
|
3 |
Haga clic en Almacenar en el dispositivo. |
|
|
4 |
Seleccione el archivo de proyecto que desea cargar en el acoplador de bus desde el PC. |
|