DOCA0270ES-01

Configuración de fase

La función Configuración de fase de corriente solo es aplicable a los Avatares de TeSys™ monofásicos. En los sistemas monofásicos, esta característica se habilita automáticamente. Dicha característica activa un Disparo por configuración de fase si la corriente en la fase 2 es superior al 50 % del FLA de la lnom durante más de 1 s.

NOTA: La protección de Configuración de fase no es aplicable al funcionamiento trifásico.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?