DOCA0270ES-01

Encendido de la isla

Para encender la TeSys island , siga los pasos de la siguiente tabla.

Encendido de la isla

Paso

Acción

1

Energice el acoplador de bus con 24 VCC. La isla entrará en una fase preoperativa una vez que haya finalizado el arranque.

2

Compruebe los indicadores visuales del acoplador de bus. Consulte TPRBCEIP - LED de acoplador de bus

  • El LED PWR del acoplador de bus, que indica el estado de la fuente de alimentación y del sistema, debe iluminarse en verde permanente.

  • TPRBCEIP — El LED MS, que indica el estado del acoplador de bus, debe parpadear en verde, lo que indica que la isla aún no se ha configurado.

  • TPRBCPFN — El LED BF, que indica que un sistema de acoplador de bus no funciona, debe estar rojo, lo que indica que la isla aún no se ha configurado.

  • TPRBCPFB — El LED COM, que indica el estado del acoplador de bus, debe parpadear en rojo y acíclico (dos parpadeos rápidos por segundo), lo que indica que la isla aún no se ha configurado.

TPRBCEIP - LED de acoplador de bus

TPRBCPFN - LED de acoplador de bus

TPRBCPFB - LED de acoplador de bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?