DOCA0270ES-01

Recuperación desde el modo degradado

Puede habilitar en el TeSys island DTM la opción de restablecimiento automático de modo degradado. Si la opción Habilitar restablecimiento automático de modo degradado está fijada en , TeSys island saldrá del modo degradado cuando se restablezca la comunicación.

Si la opción Habilitar restablecimiento automático de modo degradado está establecida en No, es necesario un comando Reinicio del sistema o un ciclo de apagado/encendido para salir del modo degradado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?