DOCA0270ES-01

Eventos de parada SIL

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.

TeSys island registra los siguientes eventos de parada de grupo SIL para los grupos SIL 1 a -10:

  • Estado de parada SIL no establecido aún

  • Estado de parada SIL establecido

  • Problema de cableado en estado de parada SIL

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?