250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Neue Trendaufzeichnung hinzufügen

Gehen Sie vor wie folgt, um eine neue Trendaufzeichnung zu erstellen:

  1. Gehen Sie zum Menü Trendaufzeichnungen in Ihrem System.

  2. Klicken Sie auf Neue Trendaufzeichnung hinzufügen in der linken unteren Ecke.

  3. Füllen Sie die Details für die Trendaufzeichnung aus:

    • Objekt: Wählen Sie ein Objekt aus der Liste aus. Dieses Objekt dient als Grundlage für die Erstellung der Trends.

    • Name: Geben Sie einen beschreibenden Namen für das Trendprotokoll ein.

    • Kategorie: Sortieren Sie Trends in Kategorien, um eine bessere Organisation und Klarheit zu gewährleisten.

    • Aufzeichnungstyp: Wählen Sie den Aufzeichnungstyp aus.

      • Zähler: Wird für Zähldaten verwendet.

      • Zähler mit negativem Delta: Zählt Daten mit abwechselnd steigenden/fallenden Werten (z. B. Bewegungserkennung von einem PIR-Sensor pro Stunde).

      • Absolutwert: Speichert die aktuellen Messwerte.

    • Funktionsweise: Wählen Sie aus gespeicherten Daten:

      • Mittelwert

      • Minimum

      • Maximum

      • Letzter Wert

      Dieser Wert wird in der Grafik angezeigt.

      Jeder Trend speichert Daten für 3 Zeiträume:

      • Jede Minute (letzte Stunde): Die Daten werden einmal pro Minute hinzugefügt.

      • Benutzerdefiniertes Intervall (vom Benutzer wählbar): Die Daten werden im angegebenen Intervall hinzugefügt.

      • Einmal täglich: Die Daten werden einmal täglich hinzugefügt.

    • Trendauflösung: Der Durchschnittswert der gezählten Messwerte für ein bestimmtes Zeitintervall wird im Trenddiagramm angezeigt. Wenn das Intervall beispielsweise 1 Stunde beträgt, beträgt der Trendschritt 1 Stunde mit einem Durchschnitt von 60 Messwerten.

    • Nachkommastellen: Wenn das Objekt vom Typ Gleitkomma ist, wählen Sie die gewünschte Genauigkeit aus (z. B. 1,1111 = Genauigkeit von 4).

    • Auflösung: Kurzfristige Datenspeicherung (Max. = 5 Jahre).

    • Tägliche Aufzeichnung: Langfristige Datenspeicherung (Max. = 10 Jahre).

    • Nullwerte nicht immer anzeigen: Lassen Sie die Option Auf Y-Achse deaktiviert, wenn Ihre Werte niemals Null erreichen. Betrachten wir zum Beispiel CO2-Stufen: Wenn Sie mit dem niedrigsten Realwert beginnen, wird Ihre Trendauflösung besser angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?