250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Kamera

Der Controller unterstützt die Integration von Drtittanbieter-IP-Webkameras in seine Visualisierung.

Es können nur Kameras visualisiert werden, die HTTP MJPEG-Streaming im Webbrowser unterstützen.

Konfigurieren Sie die Kameraparameter wie folgt:

  1. Lokale Quell-URL:

    • Verwendet die Adresse der lokalen Quelle des Videostreams ist im selben Subnetz.

  2. Entfernte Quell-URL:

    • Geben Sie die entfernte Quelladresse des Videostreams an.

    • Der Remote-Kamerastream wird angezeigt, wenn die Client-IP aus einem anderen Subnetz stammt als die des Servers.

  3. Fenstergröße:

    • Legen Sie die Breite und Höhe für die Anzeige des Videobilds fest.

  4. Benutzerdefinierter Name:

    • Weisen Sie dem Kameraobjekt einen Namen zu.

  5. Fenster automatisch öffnen:

    • Aktivieren Sie diese Option, um das Videofenster automatisch zu öffnen, wenn auf den Grundriss zugegriffen wird.

  6. Zusätzliche Klassen:

    • Erstellen Sie eine zusätzliche Klasse für benutzerdefinierte CSS-Änderungen, die auf bestimmte Grafikobjekte abzielen.

  7. Hintergrund ausblenden:

    • Legen Sie fest, ob der Symbolhintergrund ausgeblendet werden soll.

Wenn für die IP-Kamera ein Benutzername und ein Passwort erforderlich sind, geben Sie die entsprechende URL ein:

http://USER:PASSWORD@IP

Sobald Sie die Kameraparameter definiert haben, klicken Sie auf Zum Grundriss hinzufügen. Auf der Karte erscheint ein neu erstelltes Objekt, das Sie an Ihren gewünschten Ort verschieben können.

Passen Sie die Elementgröße und -position an (siehe Objekt).

Klicken Sie auf Grundriss speichern und laden, um die Kamera zu aktivieren.


Streaming-Probleme:

Beachten Sie, dass der Controller als ein von der Kamera zum Browser umgeleiteter Stream fungiert. Wenn der Stream nicht funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich auf Seite des Webbrowsers und nicht beim Controller.

Stellen Sie für die Verfügbarkeit einer externen Kamera sicher, dass die IP-Adresse der Kamera über den Router an den Port weitergeleitet wird. Wenn Sie eine externe Kamera hinzufügen, verwenden Sie die richtige IP-Adresse mit dem Port (z. B. IP:Port). Die Verwendung der lokalen IP-Adresse macht die Kamera nicht extern verfügbar.

Wenn Sie Probleme mit direktem Video-Streaming haben, wenden Sie sich an den technischen Support des Kameraherstellers.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?