250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Zyklisches Skript

Ein zyklisches Skript ist ein Skript, das direkt auf dem Controller selbst ausgeführt wird. Gehen Sie vor wie folgt, um ein zyklisches Skript einzurichten:

  1. Klicken Sie auf Zyklisch auf der Registerkarte Scripting.

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Skript hinzufügen.

  3. Konfigurieren Sie die Parameter im Ereignisgesteuertes Skript wie folgt:

    • Skriptname: Geben Sie einen beschreibenden Namen für das Skript an.

    • Standby (Sekunden) Legen Sie das Intervall fest, nach dem das Skript ausgeführt werden soll.

    • Aktiv: Gibt an, ob das Skript aktiv (grüner Kreis) oder deaktiviert (roter Kreis) ist.

    • Kategorie: Weisen Sie einen neuen oder bestehenden Kategorienamen zu, um ähnliche Skripte zu gruppieren (dies hat keinen Einfluss auf die Wirkung des Skripts, hilft aber bei der Organisation).

    • Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung des Skripts ein.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?