250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Auslese Test

Diese Funktion ermöglicht einen schnellen Test der RTU-Kommunikation. Gehen Sie wie folgt vor, um den RTU-Auslese Test zu initiieren:

  1. Klicken Sie auf Auslese Test in der Registerkarte Modbus.

  2. Stellen Sie die Parameter im Auslese Test wie folgt ein:

    • Geräteadresse: Gibt die Adresse des Modbus-Geräts an.

    • Funktion: Die Unterscheidung zwischen den Funktionen Spule, Getrennter Eingang, Halteregister und Eingangsregister.

    • Adresse: Geben Sie die Registeradresse ein.

    • Datentyp: Wählen Sie den entsprechenden Meldungsdatenpunkttyp aus.

    • Lese-Swap: Sie können die Reihenfolge des Lesens bei Bedarf ändern.

    • Leselänge: Die Länge der gelesenen Nachricht.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?