250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Jalousien und Dimmen mit EnOcean

Der Controller enthält jetzt eine neue EnOcean-Funktion, die seit Firmwareversion 2.5.0 implementiert ist. Diese Funktion ermöglicht es dem Controller, Dimm- und Jalousiefunktionen zu nutzen und erkennt die lange/kurze Betätigung der EnOcean-Taster. Sie gilt insbesondere für die EnOcean-Profile F06-03-02 und F06-03-03.

So funktioniert sie:

  1. Zuordnung der EnOcean-Drucktaster:

    • Beim Zordnen der EnOcean-Drucktaster öffnen Sie ein Einstellungsdialogfeld, in dem Sie kurze und lange Druckeinstellungen konfigurieren können.

  2. Kurzzeitbetätigungen:

    • Wählen Sie aus den folgenden Kurzzeitbetätigungen:

      • An / Starten / Abwärts / Schließen

      • Aus / Stoppen / Aufwärts / Öffnen

      • Umschalten

      • Start/Stopp

      • Stoppen / Starten

      • Szene

    • Kurzzeitbetätigungsobjekt: Verknüpfen Sie zusätzlich ein KNX-Objekt mit der Kurzzeitbetätigung.

  3. Langzeitbetätigung:

    • Zu den Modi für die Langzeitbetätigung gehören:

      • Keine Aktion (deaktiviert)

      • An / Starten / Abwärts / Schließen

      • Aus / Stoppen / Aufwärts / Öffnen

      • Umschalten

      • Hochdimmen

      • Herunterdimmen

    • Langzeitbetätigungsobjekt: Verknüpfen Sie ein KNX-Objekt mit der Langzeitbetätgiung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?