250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Struktur

Um zwischen den Grundrissen, Layouts und Struktur-Widgets zu navigieren, verwenden Sie den Navigationsbaum in der strukturierten Ansicht.

Im Bearbeitungsmodus sind die folgenden zusätzlichen Parameter verfügbar:

  • Größe von Grundrissen, Layouts oder Widgets

  • Quellbild/Hintergrundfarbe

Stellen Sie sicher, dass die Grundrissgröße korrekt vor dem Hintergrund positioniert ist. Die Größe der Widgets sollte immer kleiner sein als der Grundriss, auf dem sie platziert sind. Verwenden Sie die Komponentenpositionierung, um Objekte auszurichten.

Klicken Sie auf Vis.Konfiguration, um die Visualisierungsparameter Ihren Anforderungen entsprechend anzupassen.

Um Objekte in der Smartphone-Visualisierung neu anzuordnen, klicken Sie auf .

Neben dem Smartphone-Objekte neu anordnen -Symbol, finden Sie zwei Symbole für den schnellen Zugriff:

  • Vorschau auf PC/Tablet

  • Vorschau auf dem Smartphone

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?