250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Ereignisgesteuertes Skript

Ereignisgesteuerte Skripts werden ausgeführt, wenn ein Gruppenereignis am Bus eintritt. Sie sind besonders nützlich für Echtzeitantworten. Gehen Sie vor wie folgt, um ein ereignisgesteuertes Skript zu erstellen:

  1. Klicken Sie auf Ereignisgesteuert in der Registerkarte Scripting → klicken Sie auf Neues Skript hinzufügen.

  2. Legen Sie die Parameter im Dialogfeld Ereignisgesteuertes Skript wie folgt fest:

    • Skriptname: Geben Sie einen beschreibenden Namen für das Skript ein.

    • Gruppenadresse/Tag:

      • Geben Sie die Gruppenadressen manuell ein (mit Ziffern von 0 bis 15) oder wählen Sie sie aus der Dropdown-Liste aus.

      • Gruppenadressenformat: Verwenden Sie Zahlen und „/“ als Trennzeichen (z. B. 1/1/1).

      • Wenn Tags mit Gruppenadressen verknüpft sind, kann das Skript basierend auf diesen Tags ausgeführt werden.

    • Aktiv: Stellen Sie den Aktivierungsstatus des Skripts ein (grün für aktiv, rot für deaktiviert).

    • Beim Gruppenlesen ausführen: Wählen Sie aus, ob das Skript mit jeder gelesenen Gruppe ausgeführt werden soll.

    • Ausführungsmodus:

      • Normal: Das Ereignis-Skript wird jedes Mal ausgeführt, wenn Sie es auslösen.

      • Nur in der ersten Instanz: Startet kein neues Skript (PID), wenn es bereits ausgeführt wird.

      • Nur in letzter Instanz: Stoppt alle laufenden Skripts und PIDs und führt nur das zuletzt ausgelöste aus. Diese Option wird häufig verwendet, wenn Benutzer die aktuelle PID im Speicher speichern.

    • Kategorie: Weist dem Skript einer neuen oder vorhandenen Kategorie zu. Dies hilft bei der Organisation von Skripten auf der Seite Drucke Skript unter Werkzeuge.

    • Beschreibung: Fügen Sie eine kurze Beschreibung des Skripts hinzu.

Wenn das Skript nur auf einem Lese-Request ausgeführt wird, verwenden Sie das folgende Skriptbeispiel:

if event.type == 'groupread' then
-- Your script logic here
end

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?