250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Filtereinstellungen

Auf der linken Seite der Objektliste können Sie Objekte anhand der folgenden Werte filtern:

  1. Objektname/Gruppenadresse: Nach Name oder Gruppenadresse filtern. Sie können * verwenden, um die Ziffern in der Adresse für die Bereichsfilterung zu ersetzen.

  2. Datentyp: Nach dem Datentyp der Objekte filtern.

  3. Tags: Nach Tags filtern. Sie können zwischen allen Tags oder einem beliebigen Tag wählen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter anwenden, damit der Filter wirksam wird.


Massenbearbeitung

Die in den Filtereinstellungen gefilterten Objekte können massenweise bearbeitet werden mit:

  1. Objekteigenschaften: Massenbearbeitung basierend auf Objekteigenschaften wie im Menü „Objekte“ aufgeführt.

  2. Visualisierungsparameter: Massenbearbeitung auf der Grundlage der Visualisierungsparameter, z. B. Schalter, Kontrollkästchen, Schieberegler.

  3. Benutzerdefinierte Werte: Massenbearbeitung basierend auf benutzerdefinierten Werten für boolesche und Ganzzahl-Datentypen.


Mehrfaches Löschen

In den Filtereinstellungen gefilterte Objekte können mithilfe der folgenden Optionen massenweise gelöscht werden:

  1. Lösche unbenannte Objekte: Löscht alle unbenannten Objekte aus der Liste.

  2. Objekte aus dem aktuellen Filter löschen: Löscht alle mit dem aktuellen Filter ausgewählten Objekte.

  3. Wildcard-Suche in Objekten: Filtern nach allen Objekten mit einer Suchzeichenfolge (z. B. „*.G*_S“).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?