250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Zeitprogramm → Ferien

Wenn ein Ereignis für einen Feiertag geplant ist (Zeitprogramm → Ereignisse) wird die Schaltfläche Ferien für Ferieneinträge in der Registerkarte Zeitprogramme aktiviert. Gehen Sie vor wie folgt, um Ferien einzurichten:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ferien.

  2. Klicken Sie auf Ferien hinzufügen.

  3. Füllen Sie die Ferien wie folgt aus:

    • Name: Name des Ferientyps.

    • Urlaubstyp: Wählen Sie entweder ein bestimmtes Datum oder einen Wochentag aus.

    • Tag: Tag, an dem die Ferien aktiv sind.

    • Monat: Geben Sie den Monat an, in dem die Ferien aktiv sein sollen

    • Jahr: Lassen Sie dieses Feld für wiederkehrende Ereignisse leer.

    • Dauer (Tage): Legen Sie die Dauer der Ferien fest.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

Die Ferien erscheinen in der Liste der Ferien.


HINWEIS: Die Verwendung einer Zeitprogramm-Visualisierung auf einem Smartphone wird nicht empfohlen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?