250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Widgets

Ein Widget ist eine kleine Webseite, die an eine Schaltfläche angehängt werden kann und sich bei Aktivierung öffnet.

Gehen Sie vor wie folgt, um ein Widget hinzuzufügen:

  1. Klicken Sie auf neben dem Widgets-Ordner → wählen Sie Hinzufügen.

  2. Oder klicken Sie auf Neues Widget hinzufügen.

  3. Füllen Sie das Dialogfeld Widget aus.

HINWEIS: Der Inhalt dieses Widgets sollte auf der Registerkarte Visualisierung definiert werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Größe des Bedienelements kleiner ist als der Grundriss, auf dem es platziert ist.

Ihr neues Widget wird im Layouts/Widgets angezeigt. Sie können es weiter bearbeiten, mit allen Komponenten duplizieren sowie exportieren oder löschen.

Ein leeres Widget (ohne Objekte) wird in der Visualisierung nicht angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?