2410_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

KNX Data Secure

Wenn Sie über datensichere Geräte in Ihrer KNX-Installation verfügen und Ihr Controller direkt mit diesen Geräten kommunizieren muss (Senden und Empfangen von Telegrammen mit datensicherer Übertragung), gehen Sie vor wie folgt:

  1. Fügen Sie das sichere Dummy-Gerät des Controllers hinzu:

    • Integrieren Sie das sichere Dummy-Gerät des Controllers in Ihre KNX-Anlage.

    • Sie können das SpaceLogic KNX Secure Dumy-Gerät von Schneider Electric verwenden, das im ETS-Katalog verfügbar ist.

    • Verbinden Sie die einzelnen Gruppenadressen des datensicheren Geräts mit dem Dummy-Gerät des Controllers.

  2. Controller als Router:

    • Wenn Ihr Controller als Router fungiert (zur Erleichterung der Kommunikation zwischen KNX-Geräten), benötigen Sie das sichere Dummy-Gerät des Controllers nicht für eine sichere KNX-Kommunikation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?