250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Modbus-Einstellungen im Controller über Geräteprofile

Auf alle Modbus-Kommunikationseinstellungen für den Controller kann über die Modbus aus zugegriffen werden. Geräteprofile spielen eine entscheidende Rolle bei der Zuordnung von Modbus-Adressen (Registern) zu KNX-Gruppenobjekten. Wenn Sie ein Modbus-Register lesen oder schreiben müssen, konfigurieren Sie einfach die Zuordnungsregeln, damit Sie über KNX-Gruppenobjekte auf das Register zugreifen können.

Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Modbus-Kommunikationseinstellungen:

  1. Modbus RTU-Konfiguration:

    • Geben Sie die Details für die Modbus RTU-Kommunikation an, z. B. Baudrate und Parität.

    • Dieser Schritt gilt, wenn Sie Modbus RTU verwenden.

  2. Geräteprofil-Upload:

    • Stellen Sie sicher, dass ein Geräteprofil in den Controller hochgeladen wurde.

    • Es sind vorinstallierte Profile für Schneider-Electric-Geräte verfügbar, und Sie können auch benutzerdefinierte Modbus-Profile hochladen.

  3. Fügen Sie das Gerät hinzu:

    • Fügen Sie das Modbus-Gerät zur Geräteliste hinzu.

  4. Registerzuordnung:

    • Konfigurieren Sie die Zuordnung zwischen Modbus-Registern und KNX-Gruppenobjekten.

  5. Automatische Erkennung:

    • Verwenden Sie die Abfragefunktion, um Modbus-Geräte zu finden, die über Modbus RTU mit dem Controller verbunden sind.

    • Hier können Sie darauf zugreifen: KonfiguratorModbusRTU-Scan.

    • Geräte, die als RTU scan = No gekennzeichnet sind, unterstützen keine automatische Erkennung.

Modbus-Gerät

RTU-Scan

Modbus-Gerät

RTU-Scan

Modbus-Gerät

RTU-Scan

Compact_NSX-Compact_NSX_E

Kein

PM-PM820

Kein

EM-EM6400

-

Masterpact_NT_NW-Masterpact_A

Kein

PM-PM850

Kein

EM-EM6433

-

Masterpact_NT_NW-Masterpact_H

Kein

PM-PM870

Kein

EM-EM6434

-

Masterpact_NT_NW-Masterpact_P

Kein

PM-PM9C

Kein

EM-EM6436

-

PM-PM1200

Kein

SIM10M

Kein

EM-EM6436 und EM-EM6436dual

-

PM-PM210

Kein

Smartlink-RTU

Ja

EM-EM6438

-

PM-PM3250

Ja

Smartlink-TCP

Kein

ION-ION6200

-

PM-PM3255

Ja

SE8300

Kein

ION-ION7300

-

PM-PM5110

Kein

SE8600

Kein

ION-ION7330

-

PM-PM5111

Kein

SER8300

Kein

ION-ION7350

-

PM-PM5310

Kein

TC303

Kein

ION-ION7550

-

PM-PM5330

Kein

iEM-iEM2150

Ja

ION-ION7650

-

PM-PM5350

Kein

iEM-iEM2155

Ja

Masterpact_NT_NW-Masterpact_E

-

iEM-iEM3150

Ja

Vigilohm IM20

Ja

PM-PM500

-

iEM-iEM3155

Ja

Vigilohm IM400

Ja

PM-PM5111

-

iEM-iEM3250

Ja

PowerTag

Kein

PM-PM5320

-

iEM-iEM3255

Ja

CM-CM3250

-

PM-PM5331

-

iEM-iEM3350

Ja

CM-CM3350

-

PM-PM5340

-

iEM-iEM3355

Ja

CM-CM4000

-

PM-PM5341

-

PM-PM710

Kein

Compact_NSX-Compact_NSX_A

-

PM-PM5560

-

PM-PM750

Kein

EM-EM3550

-

PM-PM5561

-

PM-PM810

Kein

EM-EM3555

-

PM-PM5563

-

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?